“常规”选项卡设置

以下内容为
FactoryTalk Linx
服务器属性
对话框的
常规
选项卡上的设置。
设置
描述
名称
显示服务器名称
FactoryTalk Linx
。此名称在建立服务器后无法更改,且不可包含短横线或连字符 (-)。
描述
输入
FactoryTalk Linx
服务器的描述。例如,此对话框可用于描述组件的位置、确定发生故障时的联系人或电话号码,或者记录变更或版本信息。
托管
FactoryTalk Linx
服务器的计算机
对于本地应用程序,此字段将显示
localhost
作为托管
FactoryTalk Linx
服务器的计算机的名称。这表示
FactoryTalk Linx
服务器将在本地计算机上执行。配置本地应用程序时,此属性无法更改。
对于网络应用程序,该字段将显示本地机器的计算机名称。如果不希望在本地计算机上托管
FactoryTalk Linx
服务器,请输入其他计算机名称,或
浏览
查找其他计算机。
服务器类型
有两个
FactoryTalk Linx
数据服务器:instance01 和 instance02。Instance01 是基础服务器,支持
FactoryTalk Linx
的所有功能。Instance02 旨在允许应用程序具有多个标签、数据客户端(例如 HMI 客户端)和/或控制器,且不影响 instance01。有关
FactoryTalk Linx
instance02 服务的更多信息,请参见
什么是
FactoryTalk Linx
instance02 服务器?
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal