将 Runtime 应用程序转换为开发应用程序

用户可以将
RSLinx Enterprise
v5.50.00 (CPR 9 SR 5) 及更高版本(版本 6.00.00 更名为
FactoryTalk Linx
)中的 CPR 9 Runtime 应用程序(.mer 文件)转换为
FactoryTalk View ME
开发应用程序(HMI 工程文件或 .med 文件)。
FactoryTalk View Studio
Machine Edition 帮助中提供了有关此功能的详细说明。
转换过程完成后,会生成一个“快捷方式验证”报告 (
ConversionResults.txt)
,此报告文件随工程文件一起保存在同一位置。使用此报告作为帮助用户确认所有快捷方式和脱机标签文件分配的工具。请注意,验证报告假定原始的 .mer 文件是有效且正在执行的 Runtime 应用程序。
小贴士:
Runtime 转换仅还原应用程序的快捷方式和初始的 Runtime 平台 (
PanelView Plus
) 的通信配置。不会还原初始设计工作站的通信拓扑。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal