复制本地配置信息至“Runtime(目标)”选项卡

使用
通信设置
编辑器的
Runtime(目标)
选项卡复制当前在此工作站上运行的配置。
要复制 Runtime 配置文件,请执行以下操作:
  1. 在
    FactoryTalk Linx
    数据提供程序下的
    资源管理器
    中,双击
    通信设置
    。
  2. 单击
    Runtime(目标)
    选项卡。
  3. 单击
    导入/导出配置
    。
  4. 单击
    复制此工作站上当前正在运行的配置
    并单击
    完成
    。
    使用此选项可将本地工作站配置(即在
    设计(本地)
    选项卡上显示的当前正在运行的配置)复制到
    Runtime(目标)
    选项卡中。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal