创建引用设备数据的数字控件

此步骤为示例的第四步和最后一步,说明如何创建和测试从以太网网络的目标控制器读取单个数据点标签的图形画面。(在本例中,假定用户希望从一个 L1 控制器中读取数据。)
执行以下任务前,请完成示例中
创建和测试应用程序
所示的步骤。
要创建引用设备数据的数字控件,请执行以下操作(示例):
  1. 在
    FactoryTalk View ME
    中,选择
    文件 > 新建 > 显示
    。
  2. 在新图形画面上绘制一个数字显示控件,双击该控件并单击
    通信
    选项卡。
  3. 使用
    标签浏览器
    在用户希望收集数据的源 1756-L1/A 设备中选择数据单元。如需了解更多信息,请参见
    FactoryTalk View
    Enterprise 帮助主题。
  4. 单击
    确定
    以返回图形画面。
  5. 选择
    应用程序 > 测试应用程序
    或
    查看 > 测试显示
    以测试应用程序。有关更多信息,请参见
    FactoryTalk View
    Enterprise 帮助。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal