创建 FactoryTalk View ME 应用程序

这是创建和测试
FactoryTalk View ME
应用程序示例的第一步。此示例说明了如何创建和测试从以太网网络的目标控制器读取单个数据点标签的图形画面。此过程会创建拓扑数据,该数据指定要从中读取数据的目标控制器的位置。在本例中,假定用户希望从一个 L1 控制器中读取数据。
要创建新的
FactoryTalk View ME
应用程序,请执行以下操作:
  1. 启动
    FactoryTalk View Studio
    ,然后创建新的
    FactoryTalk View ME
    应用程序。
  2. 在
    新建
    选项卡上,输入应用程序的
    新名称
    和
    说明
    ,然后单击
    创建
    。
  3. 在自动添加到新应用程序的
    FactoryTalk Linx
    数据服务器下,双击
    通信设置
    以显示
    FactoryTalk Linx
    配置向导
    。
  4. 选择
    创建新配置
    ,然后单击
    完成
    。
要继续该示例,请按照以下步骤在
FactoryTalk Linx
中浏览目标控制器。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal