保护对报警和事件的访问

要通过图形对象(如报警和事件汇总或报警状态浏览器)与报警和事件交互,您的用户帐户必须允许某些安全权限。
下列报警特定的可保护操作已集成在
FactoryTalk Security
中:
  • 确认报警
  • 启用/禁用报警
  • 复位锁定型报警
  • 抑制/解除抑制报警
  • 搁置/取消搁置报警
管理员和其他授权用户可以设置权限,允许或拒绝用户或用户组在特定计算机或计算机组上执行特定报警操作。
要授予和拒绝安全权限,请使用
FactoryTalk Administration Console
或
FactoryTalk View Studio
。右键单击
FactoryTalk
浏览器窗口中相应的对象,然后单击
安全性
。
要确定处理报警和事件时所需的安全权限,请参见以下部分中的表格:
  • 安全权限:对报警服务器进行操作
  • 安全权限:导入和导出报警定义
  • 安全权限:对报警历史数据库进行操作
  • 安全权限:对报警和事件对象进行操作
  • 安全权限:执行报警特定的命令
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal