关于 FactoryTalk Security

FactoryTalk Security
将访问限制在有合理需求的用户范围内,借此提高自动化系统的安全性。
FactoryTalk Security
验证用户身份并许可用户访问
FactoryTalk
系统。这些安全服务集成在
FactoryTalk Directory
中,并且作为
FactoryTalk Services Platform
的一部分包含于其中。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal