示例:保护对报警和事件的访问

本例概述了一组报警和事件的安全性要求,说明如何设置权限实现安全规划。
示例应用程序被称为“Packaging Line”,并包括:
  • “Floor Supervisors”用户组
  • “Floor Supervisor Computers”计算机组
  • “Alarm Servers”区域,包含标签报警和事件服务器和
    Rockwell Automation
    设备服务器 (
    FactoryTalk Linx
    )
  • “HMI Server”区域,包含“Packaging Line 1”HMI 服务器。HMI 服务器管理多个图形画面,包括嵌入的报警和事件对象,如报警和事件汇总以及报警和事件条。
    ftae_securityexample
规划安全性要求
假设我们正在开发一个网络分布式应用程序。
假设我们想让所有“Floor Supervisors”用户组中的所有用户能从“Floor Supervisor Computers”计算机组中的任何计算机执行如下操作。
我们为 Packaging Line 应用程序创建安全规划,它包括如下安全要求:
要求 1.
允许 Floor Supervisors 查看报警服务器属性。禁止 Floor Supervisors 添加、修改和删除报警服务器。
要求 2.
允许 Floor Supervisors 导出报警消息。禁止 Floor Supervisors 导入报警消息。
要求 3.
允许 Floor Supervisors 在运行时在报警和事件对象中显示信息,包括显示报警消息、可用服务器和配置设置。禁止 Floor Supervisors 创建或修改报警和事件对象配置设置。
要求 4.
允许 Floor Supervisors 在运行时在报警和事件对象中执行报警操作,包括确认报警、启用和禁用报警、复位锁定型报警以及抑制和解除抑制报警。
用户组安全权限汇总:Floor Supervisors
权限
允许
拒绝
查看报警服务器属性
BigBullet
导出报警消息
BigBullet
运行时在图形画面中查看报警和事件信息。
BigBullet
运行时在图形画面中与报警交互
BigBullet
添加、修改和删除报警服务器
BigBullet
导入报警消息
BigBullet
创建或修改报警和事件对象配置设置
BigBullet
实现安全性要求
  1. 运行
    FactoryTalk Administration Console
    并打开 Network Directory,或者运行
    FactoryTalk View Studio
    并打开要使用的应用程序。
  2. 在
    FactoryTalk
    浏览器窗口中,右键单击应用程序图标,然后单击
    安全性
    。
  3. 在
    安全性设置
    对话框中,选择
    根据:用户。
    如果
    Floor Supervisors - Floor Supervisor Computers
    对未显示在“用户-计算机”列表中,则进行添加。(单击
    添加
    按钮,选择
    Floor Supervisors and Floor Supervisor Computers
    ,然后单击
    确定
    继续。)
  4. 如果
    Floor Supervisors - Floor Supervisor Computers
    对显示在“用户-计算机”列表中,则单击将其选中。
    就在
    操作
    列表上,检查要选择的安全选项是否应用到
    “Floor Supervisor Computers Floor Supervisors 的权限。”
    ftae_security1
  5. 在
    操作
    列表中,展开
    通用
    类别,然后设置下列权限:
    • 配置安全性--拒绝
      (防止组中用户更改应用程序的安全设置)
    • 创建子项--拒绝
      (防止组中用户添加新服务器或区域到应用程序)
    • 删除--拒绝
      (防止组中用户删除应用程序,防止删除应用程序中的服务器或区域)
    • 执行--留空
      (应用于
      系统
      >
      策略
      >
      产品策略
      文件夹内的产品策略功能)
    • 列出子项--允许
      (应用程序内的区域和服务器对组中用户不可见;允许报警和事件对象显示信息,包括报警消息、抑制报警、报警名称、报警状态和服务器状态)
    • 读取--允许
      (目录树中的应用程序对组中用户可见;允许显示报警和事件对象的属性)
    • 写入--拒绝
      (防止组中用户修改应用程序中区域和服务器的属性;防止用户创建或配置报警和事件对象属性;防止用户清除报警计数)
      ftae_security2
  6. 在
    操作
    列表中,展开
    报警
    类别,然后设置以下权限,允许 Floor Supervisors 在运行时从报警和事件对象中发布命令:
    • 确认--允许
      (允许组中用户在运行时确认报警)
    • 启用/禁用--允许
      (允许组中用户在运行时启用和禁用报警)
    • 复位--允许
      (允许组中用户在运行时复位锁定型报警)
    • 搁置--允许
      (允许组中用户在运行时搁置和取消搁置报警)
    • 抑制--允许
      (允许组中用户在运行时抑制和解除抑制报警)
      ftae_security3
  7. 在
    权限
    选项卡上,检查设置,然后单击
    确定
    关闭对话框。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal