设置报警和事件操作权限

要为报警和事件服务器以及由报警和事件汇总等报警和事件对象发起的操作设置安全权限,可使用
FactoryTalk Administration Console
或
FactoryTalk View Studio
。展开
FactoryTalk
浏览器窗口,并将安全设置应用于相应的应用程序或区域。
例如,要为特定报警服务器设置安全权限,可将安全权限应用于服务器所在的应用程序或区域。同样,要为报警和事件汇总等报警和事件对象设置安全权限,可将安全权限应用于 HMI 服务器所在的应用程序或区域。
设置安全权限
  1. 运行
    FactoryTalk Administration Console
    并打开 Network Directory 或 Local Directory。或运行
    FactoryTalk View Studio
    并打开应用程序。
  2. 展开
    FactoryTalk
    浏览器窗口,找到服务器所在的应用程序或区域。
  3. 右键单击应用程序或区域,然后单击
    安全
    。
  4. 因为安全设置从树目录继承,在树目录的最高级选择应用程序或区域。例如,如果在应用程序级应用安全设置,这些设置会应用到该应用程序内的所有区域。如果将安全设置应用到特定区域,设置仅应用于该区域和其中包含的其他区域。
  5. 使用
    安全设置
    对话框设置安全权限。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal