安全权限:执行报警特定的命令

使用下面的表格确定执行报警特定操作或事件特定操作所需的安全权限。
从图形对象执行报警特定或事件特定操作
要执行此操作
浏览器窗口对象
需要以下权限
确认报警
报警所处区域
报警 > 确认
启用或禁用报警
报警所处区域
报警 > 启用/禁用
复位锁定型报警
报警所处区域
报警 > 复位
抑制或解除抑制报警
报警所处区域
报警 > 抑制
抑制或解除抑制诊断事件
报警所处区域
自动诊断 > 抑制
从控制标签执行特定报警操作
要执行此操作
需要以下权限
OperAck
- 确认开关量报警
通用 > 标签写入
报警 > 确认
OperAckAll
- 确认分级或偏差报警
通用 > 标签写入
报警 > 确认
OperEnable
- 启用报警
通用 > 标签写入
报警 > 启用/禁用
OperDisable
- 禁用报警
通用 > 标签写入
报警 > 启用/禁用
OperReset
- 重置锁定型报警
通用 > 标签写入
报警 > 复位
OperSuppress
- 抑制报警
通用 > 标签写入
报警 > 抑制
OperUnsuppress
- 抑制报警
通用 > 标签写入
报警 > 抑制
AlarmCountReset
- 清除报警计数
通用 > 标签写入
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal