FactoryTalk Data Access 本地组的登录用户规范

FactoryTalk Data Access 本地组由 FactoryTalk Services Platform 安装。使用此页面可将 FactoryTalk Data Access 本地组添加为 SQL Server 数据库的登录帐户并分配权限。
为此,需要执行以下操作之一:
  • 在
    现有用户
    列表中,选择一个已处于预配置组中的用户。
  • 在
    用户名
    框旁,单击浏览按钮以选择登录用户,然后输入密码。
在此页面上,也可以将用户帐户添加到 FactoryTalk Data Access 本地组。
下表列出了此页面上的条目及其含义。
条目
描述
现有用户
选择已处于预配置组中的用户。
用户名
输入或单击浏览按钮以选择一个本地或域用户帐户。
输入的用户帐户格式应类似于
.\LocalAccountName
或
DomainName\DomainUser
。
提示:
与
-l
、
-ls
和
-lw
参数搭配使用时,
LocalAccountName
与
.\LocalAccountName
相同。
密码
输入本地或域用户帐户的密码。
新建的 SQL Server 登录帐户格式如下:
ComputerName\FactoryTalk Data Access
。
系统本地组 (FactoryTalk Data Access) 帐户将获得所选数据库的 db_owner 权限。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal