Active Directory 的域组和用户身份验证

使用此页面可添加一个域组,作为访问数据库的登录帐户。
为此,输入要使用的 Active Directory 域组,然后输入域用户名和密码。
下表列出了此页面上的条目及其含义。
条目
描述
域名
此设置为只读。
显示当前域名。
域组
单击浏览按钮以选择 Active Directory 域组。
用户名
输入或单击浏览按钮以选择一个域用户帐户。该用户帐户必须位于所选的 Active Directory 组中。
密码
输入域用户的密码。
新建的 SQL Server 登录帐户格式如下:
DomainName\ActiveDirectoryDomainGroup
。
Active Directory 域组帐户将获得所选数据库的 db_owner 权限。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal