Windows 服务的域用户验证

使用此页面可添加访问数据库的登录帐户。
下表列出了此页面上的条目及其含义。
条目
描述
域名
此设置为只读。
显示当前域名。
用户名
此设置为只读。
显示网络服务。
新建的 SQL Server 登录帐户格式如下:
  • DomainName\ComputerName$
    SQL Server 未处于应用程序服务器计算机中。
  • NT AUTHORITY\Network Service
    SQL Server 处于应用程序服务器计算机中。
网络服务帐户将获得所选数据库的 db_owner 权限。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal