gMSA 的帐户验证

使用此页面可添加一个 gMSA 帐户,作为访问数据库的登录帐户。
为此,输入要使用的 gMSA 帐户。
下表列出了此页面上的条目及其含义。
条目
描述
域名
此设置为只读。
显示当前域名。
gMSA 用户名
单击浏览按钮以选择一个 gMSA 帐户。
新建的 SQL Server 登录帐户格式如下:
DomainName\gMSAUserName$
。
gMSA 帐户将获得所选数据库的 db_owner 权限。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal