SQL Server 配置

使用此页面提供 SQL Server 系统管理员帐户,以便为 Windows 身份验证帐户授予 db_owner 权限来访问数据库。
如果多台计算机访问同一数据库,则只需在域中的一台计算机上运行一次 SQL Server 配置即可。
下表列出了此页面上的条目及其含义。
条目
描述
跳过 SQL Server 配置
选择以跳过 SQL Server 配置。
如果所选帐户类型已实现了 Windows 身份验证来访问同一数据库,则可以跳过此配置。
服务器名称\实例
输入数据库所在计算机的主机名称或 IP 地址,或以如下格式标识计算机上的数据库实例名称:
  • ComputerName
  • 10.224.xxx.xx
  • ComputerName\InstanceName
身份验证
为具有管理权限的帐户选择一种身份验证方法,以登录到 SQL Server。
  • SQL Server 身份验证
  • Windows 身份验证
用户名
仅在选择“SQL Server 身份验证”时适用。
输入登录到 SQL Server 时使用的用户名。
密码
仅在选择“SQL Server 身份验证”时适用。
输入登录到 SQL Server 时使用的密码。
数据库
单击浏览器按钮以选择一个或多个数据库实例。所选数据库将添加 Windows 身份验证帐户。
使用分号分隔每个数据库。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal