安装 SQL Server Management Studio

可以选择安装
SQL Server
Management Studio。安装
SQL Server
Management Studio 时,请遵循以下步骤。
安装
SQL Server
Management Studio
  1. 访问 Microsoft 下载 SQL Server Management Studio (SSMS) 网页并下载安装包。
  2. 双击 EXE 文件,然后按照屏幕上的说明进行操作。
  3. 完成安装后,重新启动计算机。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal