允许使用 TCP/IP 协议远程连接数据库

要远程连接到数据库,必须配置 TCP/IP 协议、
SQL Server
Browser 和 Windows 防火墙。
在下列状况下可进行此设置:
  • 有远程客户端(如记录查看器)需要访问数据库。
  • 要远程配置数据库。
配置 TCP/IP 协议
  1. 打开
    SQL Server
    配置管理器
    。
  2. 在对象浏览器中,展开
    SQL Server
    网络配置
    ,然后单击
    MSSQLSERVER 的协议
    。
  3. 在详细信息窗格中,右键单击
    TCP/IP
    ,然后单击
    启用
    。
  4. 将详细信息窗格中列出的所有其他协议设置为
    禁用
    。
  5. 重新启动
    SQL Server
    以完成设置。在
    SQL Server
    Management Studio 的对象浏览器中,右键单击
    SQL Server
    实例,然后单击
    重启
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal