混合模式验证

要更改验证模式并配置
sa
登录,请执行以下步骤。
配置混合模式验证
  1. 打开
    SQL Server
    Management Studio
    。
  2. 在对象浏览器中右键单击服务器节点,然后单击
    属性
    。
  3. 在“安全”页面的服务器验证下,选择
    SQL Server
    和
    Windows
    验证模式
    ,然后单击
    确定
    。
  4. 在对象浏览器中,展开
    安全
    ,再展开
    登录
    ,右键单击
    sa
    ,然后单击
    属性
    。
  5. 在“常规”页面上,可能需要创建并确认
    sa
    登录密码。
  6. 在“状态”页面的
    登录
    下,单击
    启用
    ,然后单击
    确定
    。
  7. 如果更改了验证模式,请重启服务器。在对象浏览器中,右键单击服务器节点,然后单击
    重启
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal