搜索
FactoryTalk Services Platform 帮助
受支持的 SQL Server 数据库
FactoryTalk Alarms and Events
可以使用以下
Microsoft
SQL Server
数据库:
SQL Server
2022 Express(64 位)
SQL Server
2022 Standard(64 位)
SQL Server
2019 Standard(64 位)
使用现有 SQL Server 数据库
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal