配置 Windows 防火墙

若要远程连接
SQL Server
数据库,需要将数据库引擎服务和
SQL Server
Browser 服务添加到“Windows 防火墙例外”列表中。在下列状况下可进行此设置:
  • 有远程客户端(如记录查看器)需要访问数据库。
  • 要远程配置数据库。
要配置 Windows 防火墙
  1. 单击
    开始 > 控制面板 >
    Windows
    防火墙
    。
  2. 单击
    允许应用程序或功能通过 Windows Defender 防火墙
    。
  3. 单击
    允许其他应用程序
    。
  4. 要添加数据库引擎服务:
    1. 在
      添加应用程序
      对话框中,单击
      浏览
      ,
      然后转到 C:\Program Files\Microsoft SQL Server\<Your SQL Server Instance Name>\MSSQL\Binn\sqlservr.exe。
    2. 单击
      打开
      。
    3. 请单击
      添加
      。
  5. 要添加浏览器服务:
    1. 在
      添加应用程序
      对话框中,单击
      浏览
      ,然后转到 C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlbrowser.exe。
    2. 单击
      打开
      。
    3. 请单击
      添加
      。
  6. 单击
    确定
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal