删除数据库定义

数据库定义存储在
FactoryTalk Directory
的系统文件夹中。使用
FactoryTalk Administration Console
或
FactoryTalk View Studio
删除数据库定义。
要删除现有数据库定义
  1. 在
    FactoryTalk Administration Console
    或
    FactoryTalk View Studio
    浏览器窗口中,展开文件夹
    系统
    >
    连接
    >
    数据库
    。
  2. 右键单击现有数据库定义,然后单击
    删除
    。
    小贴士:
    如果想删除报警服务器正在使用的数据库定义,系统会要求您确认是否删除。删除后,任何引用已删除的数据库定义的报警服务器均会停止记录报警和事件数据,相应的消息会记录到
    FactoryTalk Diagnostics
    系统中。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal