创建或修改数据库时的操作参考

下表介绍了使用
数据库连接属性
对话框的
FactoryTalk Alarms & Events 历史数据库
创建或修改数据库时发生的操作。
如果:
则:
指定的数据库和用户帐户都不存在
会创建指定的数据库和用户帐户,并会为新用户帐户自动分配新建数据库的数据库所有者访问权限(db_owner 角色)。
指定数据库不存在,但存在指定用户帐户
将创建指定数据库,并会为现有用户帐户分配该新建数据库的数据库所有者访问权限(db_owner 角色)。
使用现有用户帐户信息建立数据库连接。此用户帐户必须拥有创建新数据库的权限。
指定数据库和用户帐户都存在
该用户帐户必须是 db_owner 角色的成员。
指定数据库中不存在相应表和视图
将创建表和视图。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal