数据库连接属性 -“报警高级设置”选项卡

如何打开“数据库连接属性”对话框的“报警高级设置”选项卡?
  1. 在 FactoryTalk Administration Console 或 FactoryTalk View Studio
    浏览器
    窗口中,在
    连接
    组中展开
    数据库
    文件夹。
  2. 右键单击 FactoryTalk Alarms and Events 数据库定义,然后单击
    属性
    。
  3. 单击
    报警高级设置
    选项卡。
使用
数据库连接属性
对话框中的
报警高级设置
选项卡,可以控制数据库与报警和事件历史数据库之间的数据缓存。记录的事件写入缓存文件 (*.rsl),然后发送到组内数据库。
报警高级设置
选项卡的设置定义组的大小或在磁盘上可以保存的组或文件数。系统会自动为缓存的文件命名,默认将其存储在
C:\ProgramData\Rockwell\Alarms
中。
可以在“
FactoryTalk Linx
服务器属性”或“报警服务器属性”对话框中更改每个报警服务器缓存文件的默认路径。
报警和事件历史在数据库不可用时缓存数据,当数据库再次可用时自动将缓存的数据写入数据库。报警和事件历史将所有数据保存在缓存系统中,缓冲区满时就会自动覆盖旧缓存文件(这样消息将记录到
FactoryTalk Diagnostics
Viewer)。如果没有足够的磁盘空间创建新的缓存文件,就会删除最旧的缓存文件(无论
报警大小管理
选项卡的设置如何)。数据库再次可用后,软件恢复正常工作,开始记录数据。
如果由于任何原因无法将缓存数据写入数据库,事件将被保存到与缓存文件(*.rsl)位于同一位置的 *.sql 文件中。系统将使用报警服务器名称和数据库名称对 *.sql 文件进行命名。报警和事件历史不会自动将 *.sql 文件中未成功写入的数据写入数据库。可以使用 Microsoft SQL Server Management Studio 手动将 *.sql 导入数据库。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal