查看与数据库定义相关的报警服务器

数据库连接属性
对话框中的
数据库连接
选项卡用于查看引用当前数据库定义的报警服务器。
小贴士:
此对话框不同时显示正在运行和未在运行的报警服务器。
查看引用数据库定义的报警服务器
  1. 在
    FactoryTalk Administration Console
    或
    FactoryTalk View Studio
    浏览器窗口中,展开文件夹
    系统
    >
    连接
    >
    数据库
    。
  2. 右键单击现有 FactoryTalk Alarms and Events 数据库定义,然后单击
    属性
    。
  3. 单击
    显示使用
    。
  4. 在
    报警定义使用
    对话框中,查看引用数据库定义的所有报警服务器。
  5. 完成后,单击
    确定
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal