编辑数据库定义

数据库定义存储在
FactoryTalk Directory
的系统文件夹中。使用
FactoryTalk Administration Console
或
FactoryTalk View Studio
编辑数据库定义。
要编辑现有数据库定义
  1. 在
    FactoryTalk Administration Console
    或
    FactoryTalk View Studio
    浏览器窗口中,展开文件夹
    系统
    >
    连接
    >
    数据库
    。
  2. 右键单击现有数据库定义,然后单击
    属性
    。
  3. 必要时可修改设置,然后单击
    确定
    。
    小贴士:
    在
    数据库连接属性
    对话框上单击
    确定
    或
    应用
    之后,所有更改立即生效,无需重启引用数据库定义的报警服务器。所有错误和说明数据库定义变化的审核事件将记录到
    FactoryTalk Diagnostics
    系统。此外,软件会验证数据库模式。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal