状态指示器、报警响应和报警状态

状态栏总览
FactoryTalk Alarms and Events
服务器上的报警和事件活动,提供了一种快速的报警响应方式,并且支持控制警铃的状态。
状态指示器
图标
描述
信息
FTAeAlarmServerConnectionGood
所有报警和事件服务器的连接均正常。
指向该图标,查看工具提示,其中将列出服务器名称及其连接状态。
FTAeAlarmServerConnectionBad
一个或多个报警和事件服务器的连接已断开。
指向该图标,查看工具提示,其中将列出服务器名称及其连接状态。
FTAE_AlarmQueueOverflowPanel
报警队列溢出状态。
如果报警和事件条队列中的事件条目数已超过 2000,则文本
已经超出事件限制
会显示在此面板中。如果报警和事件条队列中的事件条目数降至 2000 以下,则文本
刷新事件列表
会显示在此面板中。
FTAE_InAlarmUnackPanel
状态为“报警中”和“未确认”的报警总数。
当报警计数为零时,此图标变为灰色。
FTAE_InAlarmAckPanel
状态为“报警中”和“已确认”的报警总数。
当报警计数为零时,此图标变为灰色。
FTAE_NormalUnackPanel
状态为“正常”和“未确认”的报警总数。
当报警计数为零时,此图标变为灰色。
FTAE_ActiveEventIcon
状态为“活动”的事件总数。
当事件计数为零时,此图标变为灰色。
FTAE_AlarmFaultPanel
所有报警的故障数,或者,当故障数超出 500 时显示文本
超过报警故障限制
。
双击此面板可显示
报警故障
对话框。当计数为零时,此图标变为灰色。
FTAE_UnknownMessages
被忽略的未知报警消息数。
当计数为零时,将不显示此图标。
报警响应
按钮
描述
信息
Toolbar_AckSelected
用于确认选定报警。
如果选定报警已确认或未选择报警,则此按钮将被禁用。
Toolbar_AckSelectedComment
用于确认报警并输入注释。
如果选定报警已确认或未选择报警,则此按钮将被禁用。
Toolbar_Shelve
用于搁置报警并输入报警可被搁置的特定持续时间以及注释。
如果未选择任何报警,则将禁用该按钮。
Toolbar_SilenceAll
用于将全部报警静音。
报警静音后,单击可恢复发声报警。
警铃状态
按钮
描述
信息
Toolbar_AlarmBellEnabled
显示启用了警铃,单击此按钮会禁用警铃。
发生新报警事件时,警铃会响。
Toolbar_AlarmBellDisabled
显示禁用了警铃,单击此按钮会启用警铃。
当警铃被禁用时,新的报警不会触发警铃。
Toolbar_RunAlarmCommand
用于运行与报警关联的报警命令。
如果选定报警已配置了命令,则会启用该按钮。
Toolbar_RunAlarmEventSummary
运行就报警和事件条而配置的报警和事件汇总命令。
只有当配置了命令时该按钮才会显示出来。
Toolbar_RefreshAlarmList
刷新报警队列和更新报警列表。
报警和事件条的事件队列最多可包含 2000 个条目。如果同时激活 2000 个以上报警,最早的报警会从队列中溢出,并会从报警和事件条中消失。报警数降至 2000 以下后,可能需要刷新事件队列,这样才可显示因溢出而从队列中移除的旧报警。此情况很少发生。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal