报警和事件条中的列

报警和事件条报警列表中的数据字段按列组织,表示下列报警和事件信息。在设计时所选的列会在运行时显示在报警和事件条中。
下表介绍了列中包含的信息:
列
描述
Priority
事件的紧急性:
  • FTAE_Priority_Low 低
  • FTAE_Priority_Med 中
  • FTAE_Priority_High 高
  • FTAE_Priority_Urgent 紧急
Severity
事件的严重性。介于 1(最低严重性)到 1000(最高严重性)之间的值。
报警状态
报警条件的状态:
  • state_inalarmunack 报警中且未确认
  • FTAeSummary_State_ActiveAcked 报警中且已确认
  • FTAeSummary_State_NormUnack 正常且未确认
事件时间
报警条件或子条件变为当前显示的状态的时间。此时间可包括秒数、毫秒数或微秒数,具体取决于在
显示所有时间戳的秒数
下拉列表框中选择的时间戳类型。
报警中时间
报警条件的状态从“正常”变为“报警中”的时间。此时间可包括秒数、毫秒数或微秒数,具体取决于在
显示所有时间戳的秒数
下拉列表框中选择的时间戳类型。
确认时间
确认报警条件的时间。此时间可包括秒数、毫秒数或微秒数,具体取决于在
显示所有时间戳的秒数
下拉列表框中选择的时间戳类型。
报警解除时间
报警条件恢复为“正常”状态的时间。
FactoryTalk Alarms and Events
在内部将时间值格式转为格林尼治时间 (GMT)。
FactoryTalk
报警和事件条等对象将时间值转为运行对象的计算机的当地时区值。例如,不同时区计算机上显示的事件时间会因时区不同而相差几个小时。此外,日期和时间值的显示格式由运行
FactoryTalk
报警和事件条的计算机的“控制面板”中的“Windows 区域设置”控制。
区域
发生事件的区域的
FactoryTalk Directory
路径,格式为 /Area1/SubArea1/....
例如:/Line1/MixingTank
。
服务器名称
产生事件的服务器的名称。例如:Packaging Server。
组合
与报警相关联的组的名称,格式为
Group1.SubGroup1
。
报警名称
报警的完全限定名称,不包括区域路径和服务器名称。
例如,
[Line1Controller]Program:Line1Program.MixingTank1
。
报警短名称
报警的短名称。
例如,
MixingTank1
。
条件名称
描述报警条件的名称。条件名称随事件类别不同而不同。例如,
  • 级别
    (可用于 Logix 模拟指令报警、基于 Logix 标签的报警、标签报警和事件服务器所用的模拟量报警、OPC UA 报警):LO、LOLO、HI、HIHI
  • 离散
    (可用于基于 Logix 标签的报警、离散报警和 OPC UA 报警):TRIP、TRIP_L、S_TRIP
  • 偏差
    (可用于基于 Logix 标签的报警、标签报警和事件服务器所用的偏差报警和 OPC UA 报警):DEV_LO、DEV_HI
  • 事件
    (可用于基于服务器的事件条件):EVENT、EVENT_L
  • 系统
    :STATUS、SHORTCUT
  • 已配置
    (也称为基于 Logix 标签的报警):TRIP、HIHI、LOLO、HI、LO、ROC_POS、ROC_NEG、DEV_HI、DEV_LO、TRIP_L、HIHI_L、LOLO_L、HI_L、LO_L、ROC_POS_L、ROC_NEG_L、DEV_HI_L、DEV_LO_L
  • 更改速率
    (可用于 Logix 模拟指令报警、基于 Logix 标签的报警和 OPC UA 报警):ROC、ROC_POS、ROC_NEG
  • OPC UA
    (特定于 OP UA 报警):AC、DISCREPANCY、DISCRETE、S_TRIP、TRIP、IDIAG、SDIAG、CERTIFICATE、LIMIT、LIMIT_HIHI、LIMIT_HI、LIMIT_LO、LIMIT_LOLO、HIHI、HI、LOLO、LO、DEV_HIHI、DEV_HI、DEV_LOLO、DEV_LO、ROC_POS、ROC_NEG、UDT
信息
描述事件的文本。
报警计数
报警条件进入“报警中”的次数。报警计数可在
报警详细信息
对话框中复位,此对话框可从报警和事件汇总以及
报警状态浏览器
访问。
报警类
当定义报警时与之关联的分类字符串。报警类提供用户定义的字符串,可用于筛选和排序报警。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal