关于报警状态浏览器

FactoryTalk Alarms and Events
还包括报警状态浏览器对象,该对象在对话框中显示报警,用户可在该对话框中导航以浏览报警条件。
报警状态浏览器是一个图形对象,用于查看和修改应用程序中的状态报警。可根据报警名称和状态筛选报警列表;可以启用、禁用、抑制、解除抑制、搁置或取消搁置一个或多个报警。
要创建“报警状态浏览器”画面,可在 FactoryTalk View Studio 中向图形画面添加对象。
FTAEstatusexplorer
有关添加报警状态浏览器图形画面的详细信息,请参见
FactoryTalk Alarms and Events System Configuration Guide
。在 FactoryTalk View 中单击
帮助 > 联机书籍 >FactoryTalk Alarms and Events System Configuration Guide
,可打开该指南。
报警状态浏览器与报警和事件条具有以下不同之处:
  • 报警状态浏览器提供系统中所有报警的相关信息,而无论其报警条件是否为“报警中”。
  • 在运行期间,操作员可使用报警状态浏览器抑制或解除抑制报警,以及启用或禁用报警。不过,报警状态浏览器不能用于确认报警。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal