在运行时使用报警和事件条

在运行时,使用报警和事件条与报警和事件交互,并查看报警故障。
如果 HMI 显示屏未配备鼠标或触摸屏,请使用以下键盘快捷键浏览显示画面:
使用此密钥
要执行此操作
HOME
选择报警列表中的第一个条目。
END
选择报警列表中的最后一个条目。
向上箭头
选择报警列表中的上一个报警。
向下箭头
选择报警列表中的下一个报警。
ENTER
在所选行上执行双击操作。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal