用户权限分配策略属性

如何打开“用户权限分配策略属性”?
  1. 启动
    FactoryTalk Administration Console
    或
    FactoryTalk View Studio
    ,然后登录
    FactoryTalk
    Network Directory 或
    FactoryTalk
    Local Directory。
  2. 在
    浏览器
    中,展开
    FactoryTalk
    Network Directory 或 Local Directory 树,然后展开
    系统
    >
    策略
    >
    系统策略
    文件夹。
  3. 选择
    用户权限分配
    。
在
用户权限分配策略属性
中指定允许哪些用户可以:
Network Directory 中的策略设置和 Local Directory 中的策略设置完全独立。Network Directory 和 Local Directory 也有不同的默认策略设置。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal