用户权限分配策略

在
FactoryTalk
中,管理员控制用户对系统的访问权限。应用于整个
FactoryTalk
Directory 的设置对安全而言尤为重要。用户权限分配策略指定允许哪些用户执行以下操作:
  • 备份或还原
    FactoryTalk Directory
    、“系统”文件夹或应用程序
    默认设置允许所有用户备份和还原目录及其内容。保护备份和还原操作以防止未授权的用户:
    • 复制
      FactoryTalk
      系统中的应用程序或用户帐户信息
    • 有意或无意覆盖
      FactoryTalk Directory
      的内容,包括应用程序、用户、计算机和组帐户、密码、策略设置和安全设置
  • 更改
    FactoryTalk Directory
    服务器计算机。
    默认设置允许管理员更改目录服务器。策略仅显示在
    FactoryTalk
    Network Directory 中。验证在当前计算机以及要切换到的计算机上更改目录的权限。
  • 在冗余对中的主服务器和辅助服务器之间进行切换
    。在
    FactoryTalk
    Network Directory 中,默认设置允许所有用户在主服务器和辅助服务器(如 HMI 服务器或数据服务器)之间切换。由于冗余仅适用于
    FactoryTalk
    Network Directory,因此该策略设置仅显示在
    FactoryTalk
    Network Directory 中。
  • 修改安全授权标识符。
    默认设置允许所有用户修改此标识符。
Network Directory 中的策略设置和 Local Directory 中的策略设置完全独立。Network Directory 和 Local Directory 也有不同的默认策略设置。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal