将计算机配置为 FactoryTalk Directory 网络服务器

FactoryTalk Services Platform
在其安装的每台计算机上都配置 Network Directory 和 Local Directory。
使用 Network Directory 对来自网络中多台计算机的多个
FactoryTalk
产品的工程信息和安全设置进行组织。安装并激活
FactoryTalk
软件后,将网络中的一台计算机指定为 Network Directory 服务器。网络中的所有计算机共用
FactoryTalk
Network Directory 服务和资源。
重要提示: 使用 Socket.IO 时,如果 FactoryTalk Directory 网络服务器安装在 Windows 桌面操作系统上,则系统无法在超过 10 个客户端上运行。
建议您在 Windows Server 操作系统上安装 FactoryTalk Directory 网络服务器。
FactoryTalk View SE
和
FactoryTalk Transaction Manager
等产品使用 Network Directory。
示例:Network Directory
计算机 1 作为 Network Directory 服务器。
ft_2directory-Server
客户端计算机(计算机 2 和计算机 3)配置为指向作为 Network Directory 服务器计算机的计算机 1。
ft_2directory-Client
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal