重新创建 Windows 关联用户帐户

如果使用单独的
Windows
关联用户帐户,在将
FactoryTalk Directory
还原到新
FactoryTalk
系统时重新创建这些帐户。
重要提示:
只有
Windows
关联用户组帐户会移至新域,单独的
Windows
关联用户帐户不会移动。这样可保留该组的所有安全权限。
前提
  • 在运行时网络中还原
    FactoryTalk Directory
    。
  • 完成在运行时网络中重新创建开发
    FactoryTalk Directory
    所需的后续任务。
要重新创建
Windows
关联用户帐户
  1. 在
    FactoryTalk Administration Console
    浏览器
    中,展开
    系统
    >
    策略
    >
    系统策略
    ,然后双击
    安全策略
    。
  2. 展开
    帐户策略设置
    ,然后选择
    在用户列表中显示删除的帐户
    。启用此设置。
  3. 为新帐户重新创建所有安全权限。选择以下之一:
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal