更新 Windows 关联用户组

当“系统”文件夹还原到新的
Windows
域中时,原来的域中存在的
Windows
关联用户组不会出现在新的域中。
将原
Windows
关联组改为新域中存在的组。引用新域中的
Windows
关联组的安全设置会自动更新。将应用程序移至其他域,无需单独更改或重新创建每个用户帐户。
如果系统使用本地工作站帐户作为
Windows
工作组的一部分,“系统”文件夹还原后,
Windows
关联用户帐户会失去其安全设置。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal