选择 FactoryTalk Directory

如何打开“选择
FactoryTalk Directory
”?
  • 关闭并重新打开
    FactoryTalk Administration Console
    。
    选择
    FactoryTalk Directory
    将在
    FactoryTalk Administration Console
    启动时打开。
使用
选择
FactoryTalk Directory
可登录
FactoryTalk Directory
。选择与
FactoryTalk
系统
相对应的
FactoryTalk Directory
类型。
选项
描述
网络
选择此项可使用分布在网络中的网络应用程序。网络应用程序会组织来自于分布在网络中多台计算机上的多个
FactoryTalk
产品和服务的工程信息。
Local
选择此项可使用限制在本地计算机上的本地应用程序。所有本地应用程序组件和参与的软件产品均位于这台本地计算机上。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal