更改登录

登录 FactoryTalk
工具用于使用另一用户帐户登录
FactoryTalk Directory
。例如,使用某一用户帐户登录一个
FactoryTalk Directory
(网络或本地),然后以另一用户帐户登录另一目录。
要更改登录
  1. 双击
    Windows
    任务栏的通知区域中的
    FactoryTalk Directory
    图标,或启动
    登录到 FactoryTalk
    工具。
  2. 在
    登录 FactoryTalk
    的
    目录
    下,选择要登录的目录(
    本地
    或
    网络
    )。
  3. 如果当前已登录至目录,选择
    更改登录
    ,如果尚未登录,
    选择
    登录
    。
    会显示
    登录到
    FactoryTalk
    -(网络或本地)
    。
    • 如果需要用户名和密码,请为默认的 FactoryTalk 用户、Windows 用户、Microsoft Entra ID 用户、LDAP 用户组或 OpenID Connect 输入帐户
      用户名
      和
      密码
      。
    • 如果需要智能卡,请在读卡器上刷智能卡
    • 如果需要智能卡和密码,请在读卡器上刷智能卡,然后键入密码。
      FactoryTalk
      会立即以新的用户帐户凭据登录至所选网络。
      登录 FactoryTalk
      工具将显示帐户登录详细信息。
  4. 选择
    关闭
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal