单次登录

启用单次登录功能后,用户只需在给定计算机的每个目录上登录一次。登录后,该计算机上这一目录中的所有参与
FactoryTalk
产品自动使用相同的安全凭据。这样用户便可同时使用多个
Rockwell Automation
产品,不需要分别登录每个软件产品。
例如,启用了单次登录功能。Jane 有一个用户帐户,并以用户名“Jane”和密码“robotics”登录到
FactoryTalk Administration Console
。在此场景之后,
FactoryTalk Security
使用同一用户名和密码让 Jane 静默登录到
FactoryTalk Directory
。如果 Jane 稍后启动
FactoryTalk View
,系统会使用她的安全凭据,并允许她访问产品,不会再次提示她登录,即使她已经关闭
FactoryTalk Administration Console
的情况也是如此。
关闭
FactoryTalk Administration Console
或其他
FactoryTalk
产品不会将用户从
FactoryTalk
注销。请看此示例:
Jane 使用用户名“Administrator”登录
FactoryTalk Administration Console
,稍后关闭了
FactoryTalk Administration Console
。当 Jane 外出午餐时,Joe 使用 Jane 的计算机运行
FactoryTalk View
。当他启动软件时,不会提示他登录,因为 Jane 的“Administrator”帐户仍然是登录到
FactoryTalk
系统的。Joe 现在在他运行的每个
FactoryTalk
产品上拥有 Jane 的“Administrator”安全权限,直至计算机注销
Windows
或其他人使用“登录
FactoryTalk
”工具注销“Administrator”。
关于如何禁用单次登录,请参见 禁用单次登录。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal