登录 FactoryTalk

首次启动
FactoryTalk Administration Console
或其他
FactoryTalk
产品登录
FactoryTalk
时。使用以下任一方式登录:
  • 默认 FactoryTalk 用户、Windows 用户、Microsoft Entra ID 用户、LDAP 用户组或 OpenID Connect 的帐户用户名和密码。
  • RFID 智能卡
  • RFID 智能卡和密码
通过远程桌面服务连接的远程客户端不支持智能卡登录。要使用 RFID 智能卡登录,请将 rf IDEAS 读卡器连接到托管
FactoryTalk Services Platform
的计算机。
如果已启用单次登录功能,用户只需在给定计算机上的每个目录中登录一次。这样便可在同一计算机上使用多个
Rockwell Automation
产品,无需分别登录每个产品。
如果已禁用单次登录,则每次打开
FactoryTalk Administration Console
或其他任何
FactoryTalk
应用程序时都需要登录
FactoryTalk
。
重要提示:
如果已启用单次登录,退出
FactoryTalk Administration Console
或其他
FactoryTalk
产品时不会注销
FactoryTalk
。用户会保持登录到
FactoryTalk
,直到使用
登录到
FactoryTalk
工具 注销
FactoryTalk
,或计算机注销
Windows
。
要登录
FactoryTalk
  1. 双击
    Windows
    任务栏通知区域中的
    FactoryTalk Directory
    图标。或者转到
    Rockwell Software > 登录 FactoryTalk
    。
  2. 在
    目录
    中选择
    网络
    或
    本地
    。
  3. 如果启用了使用智能卡登录,请在读卡器上扫描您的智能卡。
  4. 如果刷卡后还需要密码,请键入
    密码
    然后选择
    确定
    。
  5. 如果登录仅需使用密码,请键入
    用户名
    和
    密码
    ,然后选择
    确定。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal