配置 FactoryTalk Local Directory

要配置(或重新配置)
FactoryTalk
Local Directory
或升级现有
FactoryTalk
Local Directory,需要进行登录。这样便允许
FactoryTalk Directory
配置向导
访问目录并进行配置。重新配置
FactoryTalk
Local Directory 允许重设已过期管理员帐户的密码。
根据 Local Directory 中可用的帐户,使用下列帐户登录:
  • 作为本地计算机上本地
    Windows
    管理员组成员的任一
    Windows
    管理员帐户。
  • 作为 Local Directory 中
    FactoryTalk
    管理员组成员的任一
    FactoryTalk
    帐户。
使用现有
FactoryTalk
管理员帐户登录
,以启用锁定的帐户或密码过期的帐户。此外,还允许帐户属于
FactoryTalk
管理员组成员的其他用户启用帐户或重设密码。
重要提示:
在安全的位置记下管理员用户帐户名和密码。要启用管理员帐户,需要有帐户的原始用户名和密码。如果丢失了这两样,帐户就不能启用。
如果管理员帐户已禁用,
FactoryTalk Directory
配置向导
无法启用帐户,可通过另一用户在
FactoryTalk Administration Console
中启用帐户。无法禁用目录中最后一个
FactoryTalk
Administrator 帐户。
如果没有其他用户,或其他管理员帐户的密码不可用(如因为员工离职),请联系
Rockwell Automation
技术支持。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal