输入管理员用户名和密码

输入
Windows
Administrator 帐户用户名和密码。如果用户名和密码被接受,则会配置目录并显示
FactoryTalk Directory
配置向导
汇总。
前提
  1. 如果不在
    FactoryTalk Directory
    配置向导
    的第二个页面,请转到
    Rockwell Software
    >
    FactoryTalk
    工具
    ,并打开
    FactoryTalk Directory
    配置向导
    。
  2. 在
    FactoryTalk Directory
    配置向导
    中,选择要配置的目录,然后选择
    下一步
    。
要输入管理员用户名和密码
  1. 在
    管理员用户名
    中,输入
    Windows
    Administrator 帐户或
    FactoryTalk
    Administrator 帐户用户名。
  2. 在
    密码
    中,输入与所输入用户名对应的密码。
  3. 选择
    下一步
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal