重置过期的密码

使用
FactoryTalk Directory
配置向导时,如果管理员帐户密码过期,
更改密码
会自动打开,不能手动打开。
小贴士:
还可使用
FactoryTalk Administration Console
或
FactoryTalk View Studio
代替
FactoryTalk Directory
配置向导来更改帐户密码。
要重置过期的密码
  1. 在
    新密码
    中,输入管理员帐户的新密码。
  2. 在
    确认新密码
    中,输入在
    新密码
    中输入的密码,然后选择
    确定
    。
    根据
    FactoryTalk
    Security 策略的配置方式,可能需要满足最短密码长度和密码复杂性要求。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal