汇总

如何打开“汇总”?
单击第二个向导屏幕中的
确定
--
重新配置 Network Directory
或
重新配置 Local Directory
。
当
FactoryTalk Directory 配置向导完成后,
摘要
将显示
FactoryTalk Directory
配置向导所执行操作的列表,以及可能发生的任何错误。这些错误也会记录到
FactoryTalk Diagnostics
中,并可通过
FactoryTalk Diagnostics
Viewer 进行检查。
如果运行
FactoryTalk Directory
配置向导时发生错误,请检查
汇总
中显示的错误,并参考下面的常见错误列表。解决可能存在的问题后,再次运行向导。
错误的常规原因有:
  • 磁盘空间不足
    。清空磁盘空间并再次运行向导。
  • 未以管理员身份登录
    。必须以管理员身份登录才可运行
    FactoryTalk Directory
    配置向导。因为在计算机上首次安装时发生错误,要运行向导,必须以
    Windows
    本地管理员身份登录。
  • FactoryTalk
    Directory 处于只读模式
    。该错误仅应用于
    FactoryTalk
    Network Directory。如果计算机不能与
    FactoryTalk
    Network Directory 服务器通信,或在配置目录时网络连接丢失,该错误会显示为警告。确保计算机和
    FactoryTalk
    Network Directory 均连接到网络。在重新连接到
    FactoryTalk
    Network Directory 服务器后
    无
    需再次运行向导。
  • 尝试从远程计算机配置
    FactoryTalk Directory
    。
    不能使用远程桌面服务配置
    FactoryTalk Directory
    。必须在本地计算机上配置
    FactoryTalk
    Local Directory。必须在作为
    FactoryTalk
    Network Directory 服务器的计算机上配置
    FactoryTalk
    Network Directory。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal