选择要配置的 FactoryTalk Directory

配置
FactoryTalk Directory
的第一步是从
FactoryTalk Directory
配置向导
的第一个页面中选择要配置的
FactoryTalk
Directory。
要选择要配置的
FactoryTalk Directory
  1. 转至
    Rockwell Software
    >
    FactoryTalk
    工具
    >
    FactoryTalk Directory
    配置向导
    。
  2. 在
    FactoryTalk Directory
    配置向导
    的
    配置设置
    下选择以下一项或两项:
  3. 选择
    下一步
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal