Network Directory 和 FactoryTalk Directory 配置向导

运行
FactoryTalk Directory
配置向导重新配置
FactoryTalk
Network Directory
会执行以下操作:
  • 备份原目录。
    备份文件命名为
    NetworkInstall*.bak
    ,位于
    C:\ProgramData\Rockwell\RNAServer\Backups
    。备份文件的位置也会记录到
    FactoryTalk Diagnostics
    。使用
    FactoryTalk Diagnostics
    Viewer 查看诊断记录文件。
  • 如果首次在计算机上安装或升级
    FactoryTalk Services Platform
    时出错,或者无法找到有效的管理员帐户,请将
    Windows
    管理员组添加到
    FactoryTalk
    管理员组。
    这就意味着作为连接到 Network Directory 的任何计算机上的本地
    Windows
    管理员组成员的任何用户帐户都对目录拥有管理访问权限。
  • 如果在升级现有
    FactoryTalk Directory
    时出错,请更新目录中的策略并将 $AnonymousLogon 帐户添加到目录。
    此帐户拥有对
    FactoryTalk Directory
    的
    通用 > 读取
    和
    通用 > 列出子对象
    访问权限。当
    FactoryTalk
    产品需要对目录进行服务访问时,会使用该帐户。
  • 如果
    FactoryTalk
    帐户的密码已过期,并且帐户是
    FactoryTalk
    管理员组的成员,请更改密码。
  • 如果
    FactoryTalk
    管理员帐户被锁定,请重置帐户。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal