Local Directory 和 FactoryTalk Directory 配置向导

在运行 FactoryTalk Directory 配置向导以重新配置
FactoryTalk
Local Directory
时,将执行以下操作:
  • 备份原目录。
    备份文件命名为
    LocalInstall*.bak
    ,位于
    C:\ProgramData\Rockwell\RNAServer\Backups
    。备份文件的位置也会记录到
    FactoryTalk Diagnostics
    。使用
    FactoryTalk Diagnostics
    Viewer 查看诊断记录文件。
  • 如果首次在计算机上安装或升级
    FactoryTalk Services Platform
    时出错,或者无法找到有效的管理员帐户,请将
    Windows
    管理员组添加到
    FactoryTalk
    管理员组。
    这意味着作为本地计算机上本地
    Windows
    管理员组成员的任何用户帐户都对目录拥有管理访问权限。
  • 将
    Windows
    Authenticated Users 组添加到 Local Directory 将允许已登录到
    Windows
    的用户访问 Local Directory。
    小贴士:
    Windows
    Authenticated Users 组包括通过身份验证的所有用户和计算机。Authenticated Users 组用于通过对所有验证的
    Windows
    用户帐户授予访问权限来覆盖 Local Directory 中的安全设置。Authenticated Users 不包括访客,即使访客帐户具有密码亦如此。
  • 如果在升级现有
    FactoryTalk Directory
    时出错,请更新目录中的策略并将 $AnonymousLogon 帐户添加到目录。
    此帐户拥有对
    FactoryTalk Directory
    的
    通用 > 读取和通用 > 列出子对象
    访问权限。当
    FactoryTalk
    产品需要对目录进行服务访问时,会使用该帐户。
  • 如果
    FactoryTalk
    帐户的密码已过期,并且帐户是
    FactoryTalk
    管理员组的成员,请更改密码。
  • 如果
    FactoryTalk
    管理员帐户锁定,请重置帐户。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal