将用户关联到智能卡

从版本 6.20 开始,通过
FactoryTalk Services Platform
提供的功能,用户可以使用智能卡登录
FactoryTalk
系统。通过连接到 rf IDEAS 读卡器并配置智能卡登录设置,用户只需在读卡器上刷智能卡即可登录
FactoryTalk
系统。从而提高用户登录的灵活性和安全性。
前提
  • 将 rf IDEAS 读卡器连接到托管
    FactoryTalk Services Platform
    的计算机。
要将用户关联到智能卡
  1. 在
    FactoryTalk Administration Console
    浏览器
    中,依次展开
    系统
    >
    策略
    >
    系统策略
    。
  2. 双击
    安全策略
    ,然后选择
    智能卡策略
    。
  3. 对于
    允许智能卡登录
    选择
    启用
    ,然后为其他设置输入适当的值。
  4. 在
    浏览器
    中,展开
    系统
    >
    用户
    。
  5. 右键单击
    用户
    文件夹,指向
    新建
    ,然后选择
    用户
    。
  6. 在
    新建 FactoryTalk 用户
    中,在
    用户名
    中键入用户的短名称,在
    全名
    中键入用户的完整名称。
    小贴士:
    • 通过双击用户并在
      属性
      对话框中进行配置来修改现有用户的登录方法。
    • 只有
      密码
      /
      密码和智能卡
      登录方法可以应用于 Windows 关联用户。
  7. 在
    登录方法
    中,选择
    仅智能卡
    或
    密码和智能卡
    。
  8. (可选)如果已选择登录方法
    密码和智能卡
    ,则在
    密码
    中,键入用户帐户的密码。
    安全策略属性
    中的
    密码策略设置
    可确定有效密码的要求。
  9. (可选)如果已选择登录方法
    密码和智能卡
    ,则在密码中,请选择用户的密码有效性设置:
    • 用户在下次登录时必须更改密码
      。当用户登录到
      FactoryTalk
      时,系统会提示其更改密码。
    • 用户不能更改密码
      。用户无法启动帐户的密码更改。
    • 密码永不过期
      。用户帐户的密码没有有效期,只要用户帐户有效,密码长期有效。
  10. 在
    智能卡 ID
    中,键入与用户帐户关联的智能卡的标识号。
    选择
    扫描
    ,然后在读卡器上刷智能卡以从智能卡中获取
    智能卡 ID
    值。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal