配置智能卡读卡器属性

默认情况下,FactoryTalk Services Platform 6.20.00 及更高版本启用了智能卡读卡器功能。系统会定期检查与 USB 或串行端口相连的智能卡读卡器,即
任何
读卡器类型属性。定期检查可将所有计算机 COM 端口 (1-256) 与 FactoryTalk Services Platform 绑定。绑定可能会导致使用串行/COM 端口的其他设备和应用程序无法正常运行。
通过使用配置文件,可以配置智能卡读卡器属性,包括关闭智能卡读卡器功能、更改智能卡读卡器类型以及修改端口范围。
例如,为确保连接到串行端口的设备正常运行,可以考虑以下选项:
  • 如果为了 FactoryTalk 系统的安全而不使用智能卡读卡器,则可以关闭智能卡读卡器功能。
  • 如果使用连接到 USB 端口的智能卡读卡器,可以将读卡器类型更改为 USB。
配置智能卡读卡器设置
  1. 请转至 C:\ProgramData\Rockwell\Badge\。
  2. 编辑 BadgeReaderSetting.xml。
    • 要关闭智能卡读卡器,请按如下所示进行编辑:
      <Config>
      <ReaderType>disable</ReaderType>
      </Config>
    • 要使用 USB 智能卡读卡器,请按如下所示进行编辑:
      <Config>
      <ReaderType>Usb</ReaderType>
      </Config>
      或
      <Config>
      <ReaderType>any</ReaderType>
      </Config>
    • 要使用 COM 智能卡读卡器,请按如下所示进行编辑:
      <Config>
      <ReaderType>Com</ReaderType>
      </Config>
      或
      <Config>
      <ReaderType>any</ReaderType>
      </Config>
  3. 保存 XML 文件。
智能卡读卡器设置示例
在此示例中,智能卡读卡器类型设置为
USB
。这会限制系统仅支持通过 USB 端口连接的读卡器,从而释放其他设备的 COM 端口。
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Config>
<ReaderType>USB</ReaderType>
</Config>
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal