我无权使用 Administrator 帐户

如果意外手动禁用了
FactoryTalk
管理员帐户,或者在登录时重复键入错误的帐户密码,则可能无法访问该帐户。如果重复输入了错误的密码,该帐户会由于在指定次数的失败登录尝试后锁定用户帐户的安全策略而被锁定。
解决方案
  • FactoryTalk Security
    允许多个用户帐户作为 Administrators 组的成员。如果另一个用户拥有
    FactoryTalk
    帐户或
    Windows
    关联帐户,并且帐户是
    FactoryTalk
    Administrators 组的成员,可请该用户解锁您的帐户。如果已经忘记了密码,可以让该用户帮您重新设置密码。
  • 如果使用
    FactoryTalk
    用户帐户登录,并且该帐户是
    FactoryTalk
    Administrators 组的成员,但
    FactoryTalk
    Administrators 组中的所有帐户都已禁用或删除,则必须以特殊方式访问
    FactoryTalk Directory
    。首先,在
    FactoryTalk
    Network Directory 服务器或
    FactoryTalk
    Local Directory 所在的计算机上,使用作为本地
    Windows
    Administrators 组成员的
    Windows
    帐户登录
    Windows
    。然后,运行
    FactoryTalk Directory
    配置向导
    。向导会提示您将
    Windows
    Administrators 组添加到
    FactoryTalk
    Administrators 组。之后,便可使用任何作为
    Windows
    Administrators 组成员的
    Windows
    帐户登录目录。如果系统使用加强的安全功能运行,确保在登录时从
    FactoryTalk
    Administrators 组中移除
    Windows
    Administrators 组。
  • 如果使用作为
    FactoryTalk
    Administrators 组成员的
    FactoryTalk
    用户帐户登录,并且该帐户已经锁定(例如,太多次无效登录尝试所致),请在
    FactoryTalk Directory
    Server 计算机上运行
    FactoryTalk Directory
    配置向导
    ,然后使用锁定帐户的用户名和密码登录。这样将会为您启用帐户。
    小贴士:
    要启用锁定的
    FactoryTalk
    管理员帐户,必须有帐户的原始用户名和密码。如果丢失了这两样,帐户就不能启用。请联系
    Rockwell Automation
    技术支持。
  • 如果使用
    Windows
    关联帐户登录,请在
    Windows
    中解锁帐户。
    重要提示:
    Network Directory 中的安全设置与 Local Directory 中的安全设置是完全相互独立的。对 Network Directory 中的安全设置进行的更改不会影响到 Local Directory,反之亦然。如果同时使用 Network Directory 和 Local Directory,则应分别在每个目录中设置安全保护。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal