无法登录 FactoryTalk

如果登录
FactoryTalk
时遇到问题,请检查下列内容:
  • 如果通过
    PanelView Plus
    登录时遇到问题,请参见“我无法通过
    PanelView Plus
    登录。”
  • 如果多次尝试登录均失败,安全策略可能已锁定或禁用了您的帐户。如果使用的是
    FactoryTalk
    帐户,请重新启用用户帐户。如果使用的是 Windows 关联帐户,并且帐户在等待约 15 分钟后没有重置,请在
    Windows
    中启用帐户或者联系
    Windows
    系统管理员。
  • 您可能无法通过在
    FactoryTalk
    Network Directory 中没有帐户的计算机登录
    FactoryTalk
    Network Directory 或
    FactoryTalk
    产品,具体取决于生效的安全策略设置。如果计算机名称已更改或通过远程计算机登录,也会出现此问题。要解决此问题,请以管理员身份在另一台计算机上登录
    FactoryTalk
    Network Directory,然后添加计算机或修改计算机帐户属性,以更新计算机名称。
    FactoryTalk
    Local Directory 没有计算机帐户,因此更改计算机名称不会影响登录。
  • 如果由于计算机名称已更改而不能登录到托管
    FactoryTalk
    Network Directory 服务器的计算机,请在该计算机上运行
    FactoryTalk
    Directory 配置向导。这样将会为您添加计算机帐户。
  • 要登录到
    FactoryTalk
    ,参与到
    FactoryTalk
    系统的所有计算机的时钟相互间的误差都必须设置在几分钟内。
    FactoryTalk
    会自动处理时区差,但需要注意时钟不小心被设置为慢 12 个小时或快 12 个小时的计算机(PM 设成了 AM,反之亦然)。这 12 个小时的误差会阻止用户登录。使用时间服务器同步参与到分布式系统的计算机上的时钟。
  • 如果使用没有密码的
    Windows
    关联帐户或
    Windows
    关联组帐户登录
    FactoryTalk
    ,可能会遇到问题:“
    无法登录“UserName”。用户帐户遇到登录限制冲突。
    ”
    出于安全考虑,不要对帐户使用空密码。如果不可能使用密码,请在用于登录的计算机上修改本地安全策略:
    1. 转到
      Windows
      控制面板
      。
    2. 在
      控制面板
      中,双击
      管理工具
      ,然后双击
      本地安全策略
      。
    3. 在
      本地安全设置
      窗口中,展开
      本地策略
      ,然后选择
      安全选项
      。
    4. 双击
      帐户:限制仅在本地使用空密码登录控制台
      。
    5. 选择
      已禁用
      ,然后选择
      确定
      。
  • 如果不能用有效的
    Windows
    关联用户名和密码登录
    FactoryTalk
    ,请在用户名前面包含域名,如:
    MyDomain\MyUserName
    。
  • 如果不能使用属于
    Windows
    关联组成员的有效帐户登录到
    FactoryTalk
    ,请在用户名前面包含域名,如:
    MyDomain\MyUserName
    。如果仍无法登录,可能是因为组问题。
  • 如果无法登录之前没有使用过任何安全服务的
    FactoryTalk
    Local Directory 或 Network Directory,则可能已在目录的安全设置中删除了
    Windows
    Authenticated Users 组。再次手动添加 Authenticated Users 组。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal