常规 FactoryTalk Linx 服务器属性

如何打开“常规
FactoryTalk Linx
服务器属性”?
  1. 在
    浏览器
    中,展开应用程序或区域,直至找到
    FactoryTalk Linx
    服务器。
  2. 右键单击
    FactoryTalk Linx
    服务器,然后选择
    属性
    。
使用
FactoryTalk Linx
服务器常规属性
可配置
FactoryTalk Linx
服务器的名称、说明和位置。
设置
描述
名称
显示
FactoryTalk Linx
服务器名称。此名称在建立服务器后无法更改,且不可包含短横线或连字符 (-)。
描述
输入
FactoryTalk Linx
服务器的描述。例如,此对话框可用于描述组件的位置、确定发生故障时的联系人或电话号码,或者记录变更或版本信息。
托管
FactoryTalk Linx
服务器的计算机
对于本地应用程序,将显示
localhost
作为托管
FactoryTalk Linx
服务器的计算机名称。这表示
FactoryTalk Linx
服务器将在本地计算机上执行。配置本地应用程序时,此属性无法更改。
对于网络应用程序,将显示本地计算机的计算机名称。如果
FactoryTalk Linx
服务器未在本地计算机上托管,请输入另一计算机名称,或选择
浏览
来指定另一台计算机。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal